EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

FAQ

 

Welche Vorteile bringen Flanschschrauben und Flanschmuttern?
Diese Produkte sind multifunktionale Verbindungselemente. Der Einsatz von Scheiben wird damit überflüssig und bei einem profilierten Flansch wirken die Elemente zusätzlich als Losdrehsicherung.


top
 
Können Sie mir eine Schraubverbindung dimensionieren?

Die Verantwortung der Dimensionierung liegt grundsätzlich in Ihrer Kompetenz, aber wir unterstützen und beraten Sie gerne. In Sonderfällen wird eine Nachrechnung der Verbindung gemacht, wenn alle Daten uns geliefert worden sind.



top

Ab welchem Schraubendurchmesser müssen 6kt-Schrauben mit der entsprechenden Qualität und dem Herstellerkennzeichen auf dem Schraubenkopf gestempelt sein?
M5



top

Welches sind die Unterschiede bei den mech. Eigenschaften zwischen Marutex®- und A2-Bohrschrauben?
Marutex®-Werkstoffe sind härter und haben demzufolge eine kleinere Dehnung.



top

Was unterscheidet ein Torx® von einem Torx plus®-Antrieb?
Der Angriffswinkel beim normalen Torx® ist 15 Grad, beim Torx plus® 0 Grad. Vorteil: höhere Werkzeugstandzeiten. Durch die Elipsenform entsteht keine radiale Kraftkomponente.



top

Warum sind Bohrschrauben in grossflächige Bleche schwieriger zu montieren als in kleinere Bleche?
Grossflächige Bleche sind sehr nachgiebig, d.h. die Anpresskraft kann nicht 1:1 übertragen werden. Die Schraubspitze kann dadurch ausgeglüht werden.



top

Können gewindefurchende Schrauben DIN7500 in gelaserte Bleche verschraubt werden?
Ja, wenn der Blechwerkstoff durch die Wärmeeinwirkung des Lasers nicht gehärtet wird. Es empfiehlt sich, bevor der Blechwerkstoff ausgewählt wird, an Musterblechen einen Versuch durchzuführen.



top
 
Ab welcher Festigkeitsklasse spricht man von 0,2 % Dehngrenze (Rp0,2)?

Bei vergüteten Schrauben ab Kl. 8.8 und Inox-Schrauben.



top

Was ist bei der Montage bei einer Chromstahl-Schrauben/Mutternverbindung besonders zu beachten?
Die Verbindungselemente sollten geschmiert werden um ein anfressen bei der Montage zu verhindern.



top

Wie werden die Tellerfedern dimensioniert? Was haben die für eine Kennlinie? Welche Wirkung hat eine wechselsinnige oder gleichsinnige Montage der Tellerfedern?
Die Tellerfedern lassen sich bei ihrer Verwendung in Federsäulen vielfältig kombinieren. Bei gleichsinnig geschichteten Einzeltellern ist bei gleichem Federweg die Federkraft der Anzahl der Einzelteller proportional. Bei wechselsinnig aneinandergereihten Einzeltellern ist bei gleicher Federkraft der Federweg proportional der Anzahl der Einzelteller.



top

Warum empfehlen Sie den Einsatz von Innensechsrund-Schrauben?
Innensechsrund-Schrauben ermöglichen eine optimale Kraftübertragung. Im Vergleich zu anderen Innenantrieben, zeichnet sich dieses Antriebssystem durch geringe Abnützung und niedrige Anpresskräfte aus.



top

Was verstehen Sie unter dem Begriff 100 ppm?
100 Fehlteile pro Million (part per million).



top

Wie kann es vorkommen, dass fehlerhafte Teile mitgeliefert werden?
Bei Verbindungselementen handelt es sich um Massenprodukte. Unsere Standards für die Annahmeprüfung entsprechen DIN oder ISO Grundnormen und den dazugehörenden technischen Lieferbedingungen. Höhere Qualitätsanforderungen im ppm-Bereich sollten auftragsspezifisch vereinbart werden.



top

 

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22